Zusammenarbeit unter Partnern
      Know-how von der Produktidee an
    
    
Die technologischen Ansprüche an Kunststoffprodukte und Baugruppen werden immer höher. Kürzere Entwicklungszeiten bei gleichzeitig zunehmender Komplexität stellen Entwickler vor große Herausforderungen. Um unnötige Kosten zu vermeiden und die Produktqualität zu sichern, setzt Gira auf eine ganzheitliche Betrachtung aller Entwicklungsschritte zu Beginn eines Projekts. Schon in der frühen Konzeptphase stellt Gira seinen Kunden das gesamte Know-how des Unternehmens zur Verfügung. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit entwickeln Projektmanager und Entwicklungsingenieure Lösungen von der Produktidee bis zur Serienreife, vom Werkzeug bis zur komplexen Baugruppe.
 
	 
     
	
	Know-how
	
	
	
	
    
      
  
        Interview mit Christian Bruns, Leiter Projektmanagement & Office
  
        „Projekte managen - vorausschauend planen“
  
  Nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher studierte Christian Bruns Maschinenbau und absolvierte berufsbegleitend den MBA. 2005 projektierte er das erste Projekt mit Reinraumfertigung bei Gira und befasst sich seitdem mit den Anforderungen der Medizintechnik. Als Leiter des Projektmanagements im Geschäftsfeld Kunststofftechnik ist er verantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung der Kundenprojekte.
  
  
  
        
  
        
        Christian Bruns, Leiter Projektmanagement & Office spricht über …
        
  
       
      
       
        
… modernes Projektmanagement bei Gira:
„Als Projektmanager sind wir über den gesamten Projektverlauf der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und koordinieren die internen Fachbereiche und Partner bei der Projektumsetzung. Dabei ist es ausdrücklich gewünscht, dass sich auch die spezialisierten Fachbereiche aufseiten des Kunden und bei Gira direkt miteinander abstimmen können. Wir bevorzugen dabei immer das direkte, persönliche Gespräch und ergänzen es durch regelmäßige Telefon- oder Videokonferenzen, Online-Meetings oder Sharepoints zur gemeinsamen Projektdokumentation. Als Projektmanager sind wir immer in alle Vorgänge bzw. Abstimmungen eingebunden und stellen die Einhaltung der Projektziele sowie der Dokumentation sicher.“
… Qualitätsvorausplanung im Projekt:
„Die Einhaltung des vereinbarten Projektplans, bestehend aus Termintreue, Qualität und Wirtschaftlichkeit, ist ein wesentliches Kriterium. Bereits zu Beginn eines Projekts ist daher ein professionelles Projektmanagement unentbehrlich. Ziel ist es, jeden vereinbarten Projektschritt nur ein einziges Mal zu durchlaufen. Denn die Gesamtleistung in einem Projekt verstärkt sich viel eher durch eine konsequente vorausschauende Planung und Begleitung der Einzelschritte, als durch Aktionismus während einer ungeplanten Abweichung.“
… das Mit- und Weiterdenken:
„Unser Anspruch ist, stets auch die erweiterten Anforderungen eines Produkts zu hinterfragen, um frühestmöglich unsere Erfahrungen und Kompetenzen in eine erfolgreiche Projektrealisierung einzubringen. Durch die langjährige Erfahrung in der Realisierung eigener und kundespezifischen Systemprodukte unterstützen wir unsere Kunden proaktiv. So sichern wir von Beginn an die Herstellbarkeit, von der Entwicklung über Prototypen bis zum fertigen Produkt in der Verkaufsverpackung einschließlich einer internationalen Logistik.“
 
  weiter zu Seite 2
         
        
        
       
       
     
    
    
    
      Das Projektmanagement
      Sicherheit für Produkt und Prozess
      Projekte für die Medizin- und Pharmaindustrie laufen immer über mehrere Monate, oft sogar über einige Jahre. Von Anfang an hält ein verantwortlicher Projektmanager bei Gira alle Fäden in der Hand. Er ist Hauptansprechpartner für den Kunden und koordiniert die Aufgaben für die verschiedenen Fachbereiche. So ist er dafür verantwortlich, dass die Ziele des Kunden erreicht werden: dass ein Produkt prozessgerecht entwickelt wird, dass Vereinbarungen über Zeit- und Kostenrahmen eingehalten werden, dass die Qualität stimmt und dass die Serienproduktion stabil läuft. Auch wenn es in der Serienfertigung, z.B. aufgrund neuer Anforderungen des Marktes oder neuer Vorschriften, Änderungswünsche für das Produkt gibt, sorgt der Projektmanager dafür, dass diese umgesetzt werden.
      Kompetenzen
     
    
    
    
    
   
      Das Werkzeug- und Verarbeitungskonzept
      Entscheidend für Qualität und Wirtschaftlichkeit
      
Die Werkzeuge sind das Herzstück des Verarbeitungsprozesses, sie bestimmen die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Bauteile und Produkte. Dem Werkzeug geht das Werkzeugkonzept voraus. Unter Berücksichtigung neuester Technologien und Innovationen erarbeitet Gira hier die für die jeweilige Aufgabe wirtschaftlichste Lösung.
      
	  
	  Kompetenzen
	 
     
	
	
	
	
    
Die Kommunikation während der Entwicklungs- und Konstruktionsphase ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Durch transparente und dokumentierte Prozesse sind spezielle Anforderungen und Änderungswünsche jederzeit möglich.
     
    
    
   
      Herstellbarkeitsanalyse
      Kunststoffgerechte Konstruktionen
      
Gira analysiert Bauteile in Bezug auf einzelne Konstruktionselemente und Toleranzen und stimmt die herstellbare Spezifikation mit dem Kunden ab. Werkzeuge müssen dadurch später nur noch geringfügig angepasst werden. Musterungsschleifen können so minimiert werden, und der Zeitrahmen für die Produktentwicklung wird verringert.
      
      Analyse von:
     
    
    
    
   
      Die Materialauswahl
      Wissenschaft und Experten-Know-how
      
Gira beherrscht die Kunst, aus über 30.000 Kunststoffen den genau richtigen für die jeweilige Aufgabe auszuwählen. Dabei wird die auf Campus basierende und speziell für Gira erweiterte Datenbank M-Base eingesetzt. Ein Vergleich der Eigenschaftsprofile und ihre Bewertung in Bezug auf die Bauteilanforderungen ermöglicht die Auswahl der optimalen Kunststoffe. Neben den Thermoplasten bezieht Gira auch die Duroplaste in die Materialauswahl mit ein.
     
      Kompetenzen
     
    
	
    
   
      Die Auswahl des Herstellverfahrens
      Außergewöhnliche Technologien für außergewöhnliche Produkte
      
Die Produkteigenschaften bestimmen die Fertigungstechnologie. Im Spritzguss stehen für die Herstellung von Bauteilen mit besonderen Eigenschaften über 30 Sonderverfahren zur Auswahl. Ein Vergleich aller Verfahren fließt in die Herstellbarkeitsstudie mit ein; dabei werden auch spätere mögliche Automationen oder Montageschritte in der Serienproduktion mit einbezogen.
     
      Technologien (Auszug)
     
    
	
	
	
	
      
        2-Komponenten-Spritzguss mit Dreh- und Umlegetechnik
       
      
        Duroplast-Spritzgusswerkzeug/8fach
       
     
	
	
	
    
   
      Das Montagekonzept
      Schritt für Schritt wirtschaftlich produzieren
      
Je nach Anforderungen an Baugruppen, Elektronikkomponenten und Endgeräte werden Fügeverfahren wie Kleben und Schweißen, manuell oder automatisiert, Veredelungsprozesse wie Bedrucken, Lackieren und Laserbeschriften geplant und durchgeführt sowie Prüfprozesse etabliert.
     
      Kompetenzen
     
    
	
	
	
    
   
      Das Verpackungskonzept
      Alles vorbereitet für den Versand
      
Um das Bauteil sicher und unbeschadet zu liefern, wird das infrage kommende Verpackungskonzept mit dem Kunden abgestimmt. Dabei gibt der Kunde vor, welche Verpackungsart gewählt wird: Gira kann jede Anforderung im Haus umsetzen und die Produkte in der gewünschten Art zur Auslieferung vorbereiten.
     
      Kompetenzen
     
    
	
	
	
    
   
      Prototypen
      Ideen zum Anfassen
      
Vor der Serienproduktion liefert Gira in enger Abstimmung mit dem Kunden Prototypen, mit denen eine bessere Begutachtung und Erprobung der Produktidee möglich wird. Der Modellbau kann erste Fräs- oder gedruckte Anschauungsmuster mit nahezu jedem gewünschten Finish realisieren. Für die Durchführung von Funktions- und Einbautests stellt Gira per Vakuumgießverfahren hergestellte Muster zur Verfügung. Ist alles so, wie es sein soll, stellt Gira für die Validierung spritzgegossene Prototypen aus jedem gewünschten Duro- oder Thermoplastwerkstoff her. Die Muster werden unter seriennahen Bedingungen gefertigt, sodass sie für Tests und Zulassungen verwendet werden können.
     
      Kompetenzen