Kompetent in der Thermo- und Duroplastfertigung
Das Gira Kunststoffzentrum

Gira bietet in modernen Produktionsanlagen flexible und anspruchsvolle Prozesse für die Produktion von Klein- und Großserien – inklusive Automation und Montage. Bei allen Serien gelten kürzeste und damit wirtschaftliche Zykluszeiten in der gesamten Prozesskette. Für die Medizintechnik verarbeitet Gira Thermo- und Duroplaste sowie bei Bedarf weitere Kunststoffe, die individuell für das Produkt ausgewählt werden.

Interview mit Bernhard Hoster, Technologiemanager

„Die Trends der Zukunft müssen genau beobachtet werden, um dann für unsere Kunden sinnvolle und praktikable Lösungen für deren Produkte ableiten zu können.“

Man kann Bernhard Hoster mit Fug und Recht als angesehenen Experten auf dem Gebiet der Kunststofftechnik bezeichnen. Seit mehr als 20 Jahren ist er im Beruf, er war Leiter der Abteilung Duroplaste am Kunststoff-Institut Lüdenscheid und Geschäftsführer der ISK GmbH, einem weltweit tätigen Dienstleistungsunternehmen für die Kunststoff verarbeitende Industrie. Dort war er für unterschiedlichste Branchen tätig und hat weltweit Einblick in verschiedenste Technologien und deren Umsetzung gehabt. Seit dem Jahr 2011 ist er bei Gira und trägt mit dazu bei, dass der Bereich Kunststofftechnik in Sachen Technologien gut aufgestellt ist.

Bernhard Hoster, Technologiemanager spricht über…

… Qualitätsabsicherung durch innovative Technologien:

„Nicht nur im Bereich der Simulation zeichnet sich Gira aus. Heute ist es möglich, die zunehmenden Anforderungen an Präzision und Oberflächengüte durch Messtechnik im Prozess abzusichern. Dabei setzen wir z.B. im Thermo- und Duroplastbereich die Forminnendruckmessung zur Prozesskontrolle und Qualitätsabsicherung ein. Zykluszeitoptimierungen können mit moderner Messtechnik schnell und effizient durchgeführt werden. Heißkanalregelungen werden z.B. bei Vielfachwerkzeugen für zukünftige Einsätze erprobt. In unserem Technikum werden nicht nur neue Werkzeugtechnologien auf Effizienz und Kundennutzen geprüft. Auch der Vergleich unterschiedlichster Technologien wird ermöglicht. So gewährt Gira seinen Kunden außergewöhnliche Möglichkeiten, neue Technologien mit einem Höchstmaß an Innovationscharakter zu erproben. Das Arbeiten bei Gira in diesem innovativen Umfeld macht einfach Spaß.“

… zukünftige Schlüsseltechnologien im Kunststoffbereich:

„Hier gibt es viele Beispiele, die sich für Gira und deren Kunden zu Schlüsseltechnologien entwickeln können. Gerade die Beobachtung dieser Technologien ist ja Aufgabe eines Technologiemanagers.

Außergewöhnliche Werkstoffe wie Biopolymere oder nicht schwindende Duroplaste werden immer weiter entwickelt. Gira ist einer der wenigen Verarbeiter, die bereits schon heute Duroplast im medizintechnischen Bereich einsetzen. Auch antibakterielle Materialien sind für den medizintechnischen Bereich interessant. Gerade die Kombination der verschiedenen Kunststoffe z.B. im Mehrkomponentenverfahren ermöglicht es, in der Zukunft speziell auf die komplexeren Anforderungen der Produkte einzugehen.
Neue Oberflächen können heute im Spritzgießverfahren hergestellt werden. Die Entwicklungen von digitalen Lackierverfahren direkt an der Spritzgießmaschine oder sogar Lackierverfahren im Werkzeug selbst werden genau beobachtet.
Komplette Produktionszellen im Bereich der Spritzgießmaschine werden immer weiter an Bedeutung gewinnen. Das heißt, dass komplexe Bauteile mit Montageprozessen direkt an der Maschine gefertigt werden. Hier realisiert Gira erste Lösungen auch im Bereich der Produktion von Kleinserien. Die Kleinserienproduktion selbst wird aufgrund der Produktvielfalt und Individualität der Produkte immer bedeutender. In der Zukunft wird es daher immer wichtiger werden, mit Prototypenwerkzeugen und standardisierten Fertigungskonzepten schnell und effizient auf Kundenwünsche antworten zu können. Auch hier kann Gira auf Erfahrungen zurückgreifen. Das CTM-Verfahren (C-Teile-Management) wird seit Jahren bei Gira eingesetzt. Präzision und Funktionalität werden in diesen Werkzeugen schon heute für Kleinserien verwirklicht. Mit dem CTM-Verfahren besitzt Gira ein Konzept zur Kleinserienproduktion, welches dem Wunsch der Kunden nach kurzen Lieferzeiten bei kleiner Stückzahl entgegenkommt. Diese Konzepte werden in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen und bei Gira immer weiter ausgebaut.
Das sind nur einige Beispiele an Schlüsseltechnologien. Die Trends der Zukunft müssen genau beobachtet werden, um dann für unsere Kunden sinnvolle und praktikable Lösungen für deren Produkte ableiten zu können. Das genau ist eine meiner Aufgaben.“

zurück zu Seite 1

zurück zu Seite 1

Weitere Interviews

Dirk Brongkoll

Key-Account-Manager

Dirk Brongkoll

Interview lesen

Sebastian Heczko

Technischer Projektleiter Kunststofffertigung

Bernhard Hoster

Interview lesen

Christian Bruns

Leiter Projektmanagement & Office

Christian Bruns

Interview lesen

Thermoplastverarbeitung

Optimierte Verfahren für beste Produkte

Verarbeitungstechnologien beeinflussen heute Wirtschaftlichkeit und Qualität von Produkten maßgeblich. Gira setzt die in Hinblick auf Design, Anforderungen und Kosten optimalen Verfahren ein. Auf sich wandelnde Anforderungen reagiert Gira flexibel. Neben den Standardverfahren zum Spritzguss kann Gira für die Herstellung von Produkten mit besonderen Eigenschaften aus über 30 Sonderverfahren der Thermoplaste auswählen.

Technologien (Auszug)

Gasinnendrucktechnik (Gewichtsreduzierung, Verzugsminimierung, Wirtschaftlichkeit)
Gashinterdrucktechnologie (hochwertige Oberflächen)
Mehrkomponentenspritzgießen (mehr Farben, Funktionsintegration, Hart-Weich-Kombinationen)
Tandemspritzgießen (hohe Wirtschaftlichkeit)
Hybridtechnologie (Funktionsintegration, Einsparung von Montageprozessen etc.)
Produktion

Werkzeugtemperierung

Garant für Qualität und Wirtschaftlichkeit

Bei Gira sind besondere Temperiertechnologien in der Kunststofffertigung etabliert. Die Werkzeugtemperierung ist ein Garant für die Qualität und Wirtschaftlichkeit eines Produkts, denn Formteileigenschaften wie Oberflächengüte, Verzüge oder das Auftreten von Bindenähten werden unter anderem von der Temperierung stark beeinflusst. Auch die Zykluszeiten sind von der Temperierung der eingesetzten Werkzeuge abhängig.

Werkzeugtemperierung

Duroplastverarbeitung

Voll automatisierte Produktion für einen Hightechwerkstoff

Toleranzen Gira hat umfassende Erfahrung in der Verarbeitung von Duroplasten und verfügt über eine Fertigung mit komplexer Automation. Einige Duroplaste schwinden nicht, und das ermöglicht die Einhaltung engster Toleranzen auch bei dickwandigen Bauteilen. Bereits seit einigen Jahren realisiert Gira Toleranzen von 0,05 mm Ebenheit. Während der Verarbeitung setzt Gira spezielle Messtechniken zur Prozessregelung und Qualitätssicherung ein.

Duroplastische Werkstoffe wurden in den vergangenen Jahren stark optimiert, darum kommen sie – als wirtschaftliche Alternative zu Metallen und thermoplastischen Werkstoffen – zunehmend auch in technologisch anspruchsvollen Bereichen wie der Medizintechnik zum Einsatz. Zudem erfreuen sich Duroplaste wegen ihres im Vergleich zu Metallen geringen Gewichts und ihrer Chemikalienbeständigkeit immer größerer Beliebtheit.

Kompetenzen

umfassendes Duroplast-Know-how
Einhaltung engster Toleranzen
komplexe Automation
spezielle Messtechniken zur Prozessregelung und Qualitätssicherung (Forminnendrucksensorik)

Duroplast-Fertigung: Vollautomatische Prozesse bietet Gira auch in der Duroplast-Fertigung, unter anderem bei der Vereinzelung von Einlegeteilen: Die vereinzelten Bauteile werden an das Handling- System übergeben, um dann verschiedensten Arbeitsprozessen wie Anguss- Separierung, Kühlphase, Entgraten, Reinigen und der Transportverpackung per Traysystem zugeführt zu werden.

Entgratung: Nachdem der Spritzguss abgeschlossen ist und die Duroplast-Bauteile die Abkühlstrecke absolviert haben, wandern sie vollautomatisch in die Strahlkabine und werden dort entgratet.

Insert-Technologie: Ein Teil des Leistungsspektrums bei der Duroplast-Fertigung ist die Herstellung von Metall-Kunststoff- Verbunden. Hier: Duroplast-Produkte mit umspritzten Metallschraubdomen werden nach der vollautomatisierten Fertigung im Kunststoff- Tray abtransportiert.

Produktion im Reinraum

Innovative Fertigung komplexer Baugruppen

Gira arbeitet nach den besonderen Anforderungen der Produktion für die Medizin- und Pharmaindustrie. Dabei steht auch ein Reinraum zur Verfügung, der entsprechend der Klasse 7 nach DIN ISO 14644 installiert ist und in dem komplexe Baugruppen realisiert werden. Bereits im Prozess überwacht Gira die Qualität der Formteile. So werden zum Beispiel, neben den bekannten Standardprüfungen, Sensortechnologien und Kamerasysteme eingesetzt.

Kompetenzen

Automation von Spritzgießverfahren
Plasmabehandlungen
Mehrkomponententechnologie
Ultraschallverschweißen
Montage
Produktion im Reinraum

Großserienproduktion

Vollautomatisierte Prozesse mit integrierter Qualitätsprüfung

Gira bietet flexible und anspruchsvolle Prozesse für die Produktion sowohl von Groß- als auch von Kleinserien. Große Serien fertigt Gira in hoch automatisierten Prozessen, in denen die Qualitätsprüfung bereits integriert ist. So produziert Gira auf miteinander verketteten Spritzgießmaschinen Formteile, die einem Sechsachs-Roboter zur automatischen Kontrolle und Endverpackung zugeführt werden.

Kompetenzen

vollautomatisierte Prozesse
Automation bis zur Endverpackung
integrierte Qualitätsprüfung
Großserienproduktion

Kleinserienproduktion

Wirtschaftlichkeit durch effiziente Verfahren

Gira verfügt in der Kleinserienproduktion über eigens entwickelte Werkzeug- und Maschinentechnologien. Mithilfe des C-Teile-Managements (CTM) können Rüstvorgänge innerhalb von Sekunden realisiert werden. Jede Automation wird in enger Absprache mit dem Kunden in ein Gesamtkonzept zur vollautomatischen Kunststofffertigung integriert.

Kompetenzen und Vorteile

CTM-Werkzeug- und Produktionstechnologie
wirtschaftliche Produktion
Rüstvorgänge innerhalb von Sekunden
kurze Herstellzeit der Werkzeuge
enge Zusammenarbeit mit dem Kunden
Gesamtkonzept zur vollautomatischen Kunststofffertigung

Insta GmbH

Starker Partner in der Elektronik

Bei der Entwicklung und Fertigung von Elektronikkomponenten und -produkten verfügt Gira über einen starken Partner: die Insta GmbH. Sie wurde in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gemeinsam mit zwei namhaften Herstellern aus der Gebäudesystemtechnik gegründet und gehört seitdem anteilig zu Gira. Insta entwickelt und fertigt heute Elektronikkomponenten (unter anderem Sensorik, Aktorik, Funksysteme und LED-Technik) für die unterschiedlichsten Branchen.

Elektronikkomponenten und Mikroprozessor- Technologie: Diese Bauteile liefert die Gira Tochter Insta GmbH: Ein Bauteilbestücker bringt vollautomatisch SMDKomponenten auf PCB-Leiterplatten auf, die auf Gurten angeliefert werden. Der Bauteilförderer transportiert diese Gurte in den Abholbereich der Maschine.

Firmware-Programmierung: Eine Beleuchtungseinheit für die darunter liegende Kamera eines Insta- Programmierautomaten: Der Automat bringt Firmware auf Speicherchips von Controllern [Prozessoren] auf. Die Kamera prüft die Position des Bauteils und garantiert höchste Platziergenauigkeit beim Einsatz in den Programmiersockel und während des Schreibvorgangs.

Leiterplatten-Bestückung: Bei absoluter Qualitätsarbeit verschreibt sich die Insta einer höchst wirt- schaftlichen Produktion: Auf einer Nutzenleiterplatte sitzen mehrere PCBLeiterplatten, die zu glei- cher Zeit für verschiedene Produkte individuell bestückt werden können. Die hier abgebildete Leiterplatte enthält ver-schiedene Bestandteile eines Produktes aus dem Instabus KNX/EIB System.

Gira Kunststoffechnik

TOP